This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:供电器件实现

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473301/tps25751evm-sourcing-device-implementation

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

大家好、提前感谢您的参与

我们将尝试实现一个用作供电设备的系统。 系统应该能够在仍作为 UFP 工作的情况下为三星平板电脑充电(平板电脑应在由我们的系统充电时托管通信)。 为此、我们准备了 TPS25751EVM 来看看我们是否可以将其集成到我们的系统中

我们遇到了一些问题、需要 TI 的支持才能了解具体情况。

首先、我们在使用 GUI 刷写电路板时遇到问题、我们不断收到此消息。 我们认为这是因为 TPS25751未正确接收 P3V3、我们在电路板中无法找到 为这条线路供电的假定 LDO u11、但我们认为这不起作用。  



我们移除了 J13并 从外部为 VIN_3V3提供了3V3、并且我们必须从某些计算机中对器件进行刷写、而在其他情况下、高达70%时、会弹出相同的错误刷写器件通知。 我们看到其他用户也遇到了同样的问题、尽管如此、这对我们来说是一个问题、我们目前正在忽略它。

成功刷写器件后、我们将平板电脑连接到 EVM、该器件似乎正在正确充电、但 EVM 未提供任何方法来检查该通信角色是否也根据需要进行了配置、因为在未安装 R32和 R33的默认配置中、数据线实际上为残桩。 对于如何测试、您有什么建议吗? 我们本来计划将一些电缆焊接到数据线上、并将它们带到另一个系统、但我们希望尽可能避免这种类型的返工

提前感谢您
此致
Francisco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有 PD 分析仪、则可以看到广播的内容和数据角色。  我有一个 I2C 工具、然后可以从器件读取状态。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=28

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯,希望你做得好吗?

    感谢您的回答。 我们已经尝试使用 I2C 工具读取寄存器。 我们目前没有 PD 分析仪

    在读取状态寄存器时、我们已经看到器件按照我们的需要配置为 UFP 和 Source、但无法存档 PCB 和平板电脑之间的数据传输

    我们将系统连接到 DK 的 VBUS、GND、CC1和 CC2测试板、数据线 D+和 D-连接到 CP2102N-A02-GQFN28R。
    我们还将24V 连接到 VSYS 测试板、LDO_1V5和 LDO_3V3导通、以传输预期电压、因此我想 TPS257可以正常工作。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 美国于今天关闭、很抱歉出现响应延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    请看一下 SBU 行。  SBU 线路上 LDO_3V3的表示是否会导致平板电脑无法发送数据?

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf#page=37

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、再次感谢您的帮助。

    Im 很抱歉我的延迟响应、我们发现电路板中的两个 LDO 与 MCU 一起烧坏了、这引起了故障、我们得到了另一个 DK、因此我们得以将该器件配置为发送设备、而不会出现任何问题。

    我们现在遇到的另一个问题是、我们的平板电脑正在以非常低的电流充电、我们无法从控制器驱动超过5W 的功率。 CC 连接线路上的电压大约为1.8V、因此我想控制器使用10k 电阻器将 CC 线路上拉。 当我们将平板电脑连接到充电器(USB A 到 USB C)时、我们可以获得几乎12W 的功率、这正是我们的目标。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="587308" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473301/tps25751evm-sourcing-device-implementation/5683679 #5683679"] CC 相连线路上的电压约为1.8V、因此我猜控制器是在使用10k 电阻器上拉高 CC 线路。

    这是电流源、平板电脑的 Rd 为~5K、平板电脑应识别可用的电流。  您是否知道在 BC1.2可用或其他一些标准的情况下、平板电脑是否只消耗更大的电流?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这是一个好问题、我无法回答。 平板电脑是三星 SM-X210;可能您已经听说过该设备的类似应用程序。

    如果我们需要实现电池充电、这是否意味着我们将失去对数据总线的控制?

    平板电脑还需要与平板电脑内的 MCU 通信、以便我们不会丢失通信总线


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在与我的同事讨论有已知的兼容性问题与三星手机,所以我会得出同样的结论与平板电脑。  问题是、接收端在请求更高功率之前期望收到超出 Type-C 和 PD 规范的数据。  如果未收到此信号、则只允许较低功率合约。  目前、我们不知道三星产品的要求或预期。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、希望你们做得好

    过去几天、我们一直在不同的平板电脑和手机上进行测试、所有平板电脑和手机上都出现了相同的问题。 我们的充电无法超过5W、即使我们的系统能够提供更多功能。 BC1.2接口是否可以解决该问题? 您对此有任何了解吗?

    此外、您还没有回答我关于使用电池充电时失去数据总线控制的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BC1.2接口能否解决此问题? 您对此有任何了解吗?

    是的、如果正在测试的平板电脑不支持 PD 但依赖 BC1.2、则这将解决该问题。

    此外、您还没有回答我关于使用电池充电时失去数据总线控制的问题。

    TPS25751支持 BC1.2 CDP (充电下行端口)、可用于电池充电和数据传输。  我尚未找到任何使用 BC1.2 CDP 实现更高功率传输(并维护数据)的示例、但我会继续关注。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134977/can-i-use-usb-bc-1-2-charging-and-data-communication-with-mobile-device-simultaneously

    此致、

    Chris