主题中讨论的其他器件:LM5122、、、 LM5121
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们目前正在设计中使用 LM5122升压转换器、并 出于开发目的使用 LM5122EVM-1PH 评估套件。 我们的目标是使用 MCU 打开和关闭升压转换器。 为了实现这一点、我们将 NMOS 晶体管连接到了 UVLO 引脚。 此设置允许我们在必要时将 UVLO 引脚拉至接地。 我们的输入电压为16.8V、并且我们已成功地将其升压至24V。 但是、我们面临一个问题:当我们将 UVLO 引脚拉至接地时、转换器不会完全关闭。 即使将 UVLO 引脚接地、我们仍在输出端观察到相同的输入电压。 我们验证了 UVLO 引脚上的电压、并确认它为0V。 当 UVLO 为0V 时、转换器不应该完全关闭?
您能帮助我们解决这个问题吗?
谢谢。此致
Karthik P R