This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B-UC2825 EP:如何限制待机负载条件下的电流谐波?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483672/uc2854b-ep-how-to-limit-the-current-harmonics-during-standby-load-conditons

器件型号:UC2854B-UC2854B EP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在为飞机应用设计 PFC 系统、其输入工作范围为 从90Vrms 到134Vrms 和一个频率范围 360Hz 至800Hz

该设计的峰值负载为 300W而待机负载的范围为 20W 至25W。

我遵循了产品说明书中的设计计算、其中的是 电压误差放大器和前馈电压与电流谐波成正比 .

我需要限制三阶谐波 控制在3%以内、我已经针对峰值负载条件设计了相应的前馈和电压误差放大器 . 但是、我还需要限制期间的三阶谐波 待机负载运行。

执行 电流误差放大器在减少谐波方面发挥着任何作用? 如何在满载和待机负载运行时达到所需的谐波百分比?

此外、如果有任何与使用此 IC 降低电流谐波相关的文档、请告诉我。

此致、

Aravind S.