This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:IEC 62680测试失败项

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462938/tps25751-iec-62680-test-fail-item

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792

工具与软件:

您好!

对于以下测试项、是否可以帮助我们修改 VIF 文件?

项目名称

BT 20上的 SGN-TP-12242401 IEC 62680

也很有用

测试日志

http://share.granitreiverlabs.com tw sharing/U78bXZJJE.

测试项

端口 A

注释

合并了 USB PD3 CTS

LeCroy

失败

0114_1st round

测试报告: http://share.granitreiverlabs.com tw sharing/jn5qfYBex

Type-C 功能

Ellisys

失败

TD/4.7.1-3 :Put 灌电流不得超过100 mA。
TD/4.7.4 :必须在100毫秒内出现 Rd。
TD/4.7.5 : PUT 必须在200ms 内广播 Rd。/ PUT 必须保持 Rd 应用85ms
PUT 必须在10ms 至295ms 内启用 VBUS。
TD/4.7.6 :必须在200毫秒内出现 Rd。
TD/4.8.3 :在 tCCDebbuck 内将转换置于 Try.SNK。/PUT 在 tTryCCDebug + tDRPTry 内将转换至 TryWait.SRC
进入 Try.SNK./Put 必须在 tTryCCDebug 之后以及 tTryCCDebug + tVbusON 到期之前启用 Vbus。
TD/4.10.2 :Put 灌电流不得超过1500 mA。

LeCroy

失败

TD/4.7.2 :PUT 在 AttachWait.SRC 中没有保留500毫秒。
TD 4.7.3 : PUT 不会转换为 Try.SNK。/PUT 不会转换为 Attached.SNK。/PUT 不会启动 PD 显式合约。
TD 4.7.4 :PUT 不会删除 Rp 和 Present Rd
TD 4.7.5 :对于 tDRPTry + tPDDebug、Put 不存在 Rd。/Put 不会删除 Rp 和 Present Rd
TD 4.7.6 : PUT 不会转换为 Attached.SRC./PUT 不会协商一个合同。
TD 4.8.3 : PUT 不会转换为 Attached.SRC。
TD 4.10.2. :输入接收器消耗的电流超过 BC 1.2的功率要求。/输入器消耗的电流超过1.5A tSinkAdj 到期后。

下面是 VIF 和 JSON 文件。 谢谢!

e2e.ti.com/.../TI_5F005F00_Toprock20241212_5F005F00_1.0_5F005F00_10306.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Toprock20241212_2D00_1853.zip

    这是 PJT 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    终端客户是谁、他们正在设计什么样的应用?  

    客户使用了哪个版本的 GUI 进行 JSON 配置?  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我已通过隐私信息发送相关信息。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    请尽快帮助我们解决此问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我会对此进行研究、并提供更新。  

    谢谢。此致、  

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    CONFIG 和 JSON 之间存在一些与不匹配相关的问题、需要更新 JSON 才能解决。 我正在编译所需更改的列表。  

    还可以详细说明最初使用哪个版本的 GUI 进行配置吗? 您应该知道它可以使用最新版本(v1.0.2)打开、但是您最初首次导出 JSON 时使用的是哪个版本的 GUI?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     我们可能不会检查有关 TPS25751 Application_Customization_Tool 的版本、因为 USBCPD_GUI 链接中只有一个版本。 如果您认为 json 文件与最新版本 GUI (v1.0.2)存在兼容问题、请帮助将 json 更新为最新版本。 谢谢。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gary 和 Jeff:  

    您还能否提供硬件的原理图?
    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    GUI v1.0.2修复了正确启用 BC1.2的问题、先前的 GUI 版本(即 v1.0.0和 v1.0.1)有一个错误、即使您在调查问卷的 Q7中启用了 BC1.2 (您的器件是否计划支持 BC 1.2和其他旧版充电方案?)、GPIO4和 GPIO5也无法正确设置。 查看您提供的 JSON、似乎是 BC1.2未正确启用的情况。 GUI 更改日志可在"Help"选项卡下找到、通过此页面可以了解每个版本的发布时间以及发生的更改。

    尊敬的 Jeff:  

    请检查您的消息、我已附上 PPT、记录 VIF 和 JSON 上所需的更改。 您遇到的许多 PD 合并测试问题都与 JSON 和 VIF 之间的不匹配有关。 如果有任何问题或疑虑、请告诉我!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我已修改 VIF、并正在等待测试结果。

    我要检查是否存在 Transmit Source Capabilities (0x32)设置。 什么是 PP3来源? 它意味着 PPHV 或 PP5V? 谢谢!

    • 发送供电方能力(0x32)

    –在供电方 PDO 1中、需要启用未分块扩展消息支持[48]支持 USB 暂停[52]

    –需要检查原理图并查看 PDO 1电源路径的最佳选项[9:8]、可以建议使用 PP3作为此 PDO 的源(0x2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    PP3是指 PPHV、PP1是指 PP5V。 TPS25751具有固件优化功能、允许由 PPHV 上受支持的 BQ 器件(如 BQ25792)提供5V 电源、而不是依赖 PP5V。  

    在重新测试之前、您是否也更新了 JSON? 有多项与 PD3配置(0x43)相关的设置需要进行适当更新。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您是指(0x42)? 我发现您给我们提供的 JSON 已设置 [4][8][10][11][17][18][19]来启用。 谢谢!

    • PD3配置(0x42)

    –默认情况下、仅启用 Unchunked Supported [4]和 Support Get Revision [19]、需要基于系统启用以下字段:

    • 支持源扩展消息[8]
    • 支持电池能力消息[10]
    • 支持电池状态消息[11]
    • 支持受电能力扩展消息[17]
    • 支持获取源代码信息[18]
    • 支持获取修订版[19]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    只要您得到结果、就让我知道测试更新!

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我已经给您发送了第二次跑步测试结果、请帮您检查电子邮件。

    我们是否通过了 Type-C 功能测试。

    但在 合并的 USB PD3 CTS 中仍然有一些失败。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    查看您提供的文件后、您就可以找到相关信息、在大多数情况下、问题似乎主要与 JSON/VIF 不匹配有关。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    明白了、请告诉我们需要修改哪个零件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    很抱歉延迟了、我仍在努力检查所需的更改。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们仍然没有得到任何反馈。 您能否支持此案例? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我正在与 Raymond 核实该线程的状态。 我们将在接下来的几天内提供更新。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我是否可以了解此问题的新优点? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    最新的合规性测试运行仍显示由于 VIF 不匹配而导致的多个故障、似乎有几个校正未正确实现。 请查看我之前提供的建议、并确保相应地更新其 VIF。  

    如果有任何问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我已经通过邮件发送了几个问题。 请帮助我们解决这些问题。 谢谢!