This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2671:LM2671的 Webench 电源设计工具仿真未生效

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483957/lm2671-webench-power-designer-simulation-for-lm2671-is-not-working

器件型号:LM2671

工具与软件:

团队成员、您好!  

我正在从事直流/直流降压设计、规格如下:

VIN = 9至30V

VOUT = 5V

Iout = 0.4A

因此、我为我的设计选择了 LM2671MX-5.0/NOPB IC。 我已尝试在 TI Webench 电源设计器中进行仿真、下面提供了链接。 所选组件列表图像已附加。

 webench.ti.com/.../9

 请帮我解决这个问题。

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑1:  

    LM2671MX-5.0/NOPB  仿真链接: webench.ti.com/.../9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在尝试进行仿真时、您面临的问题是什么? 我无法打开设计链接、我认为粘贴时已缩短。 是否可以将其作为链接插入(插入->链接)?

    谢谢。此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench.ti.com/.../9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题:仿真无法处理给定的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还无法运行瞬态仿真。 Webench 看起来像是一个临时的软件问题。 请稍候、然后重试。

    此致、

    Niranjan