This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3530:LED 驱动器应用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3530, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475103/lm3530-led-driver-applications

器件型号:LM3530
主题中讨论的其他器件: TPS61500

工具与软件:

LED 器件型号 LM3530是否仅适用于白光 LED 应用? 在数据表中、我可以看到产品描述为 白光 LED 驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳帕您好!

    如果规格可以满足您的需求、则可以使用此器件。 我可以帮助检查您是否可以将您的申请条件发送给我。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Patrick Yao,

    很高兴在这里见到您!!

    我正在为 IR LED 应用寻找一款具有 ALS 的 LED 驱动器。 LED 指示灯将在早上关闭、而 LED 指示灯将在夜间亮起。  

    请找到我们将使用的 LED 的最大额定值  

    正向电压:2V

    工作电流:250 mA

    最大脉冲电流:1A

    反向击穿电压:5V

    功率耗散:500mW

    工作温度:-30至85摄氏度

    请帮助我们了解相应的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳帕您好!

    那么只有一个 IR LED? 输入电压范围是多少? 您可能需要降压 LED 驱动器。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick HII

    将有约10个 IR LED 串联连接。

    正向电压范围为1.5V - 2V

    谢谢!

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    250mA 是您的应用需要的实际电流吗? 我需要知道最大持续电流才能选择最佳解决方案。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick HII

    最大持续电流本身为250 mA。  

    谢谢!

    Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    TPS61500也非常适合该应用。 对于最大脉冲电流1A、您是否已获得此脉冲宽度和周期/频率是多少的数据?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick HII

    目前我没有脉宽和频率详细信息。  

    我们实际上正在寻找具有 ALS 选项的 IR LED 驱动器。  TPS61500是否 具有 ALS 功能?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    如果需要 ALS、则可以使用 LM3530。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick HII

    LM3530的最大 LED 电流约为30 mA。 但我们的 LED 具有约250 mA 的正向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    目前、我们没有配备 ALS 的器件、也可以支持250mA LED 电流。 您是否能够将 ALS 函数拆分为另一个 IC?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将等待您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick HII

    是的、我们可以将 ALS 函数拆分为另一个 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik

    我们的专家 目前不在办公室、我们将在下星期一返岗时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven Hii

    请作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven Hii

    我们可以考虑将 ALS 和 LED 驱动器作为单独的 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳帕您好!

    如果是这样、TPS61500便是适合您配置的 LED 驱动器。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick HII

    感谢您的通知。 您是否还能推荐一款在5V 输入电压下工作的 ALS? 我们要对 LED 驱动器和 ALS 使用公共电压域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳帕您好!

    好的、让我搜索一下我们的解决方案。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick HII

    因为我们有巨大的要求、所以我们正在为这个 IC 创建 PCB 封装。 我们无法获得创建封装所需的有关尺寸等的详细信息。 您能在这方面帮助我们吗?

    我们希望从 TI 获取几个用于此 IC 的样片。 但是、即使我们正确输入了所有详细信息、网站上显示的错误也很少。 请在这些方面帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳帕您好!

    好的、我将在下周早些时候为您提供最新消息。

    BR

    Patrick