This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36922:使用 I2C 控制时如何连接引脚。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483491/lm36922-how-to-connect-pins-when-using-i2c-control

器件型号:LM36922

工具与软件:

你(们)好。

您能 回答 以下问题吗?

使用仅 I2C 模式时、应如何连接 PWM 引脚? (NC 还是通过电阻器下拉?)

根据数据表中的表1、在 PWM 输入为零的情况下、LED 电流似乎由 I2C 命令控制、

但是、引脚功能说明未涉及仅使用 I2C 控制时连接 PWM 引脚。

Tsubasa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsubasa:

    我们的专家将稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsubasa:

    在仅 I2C 模式下、PWM 可以保持悬空或连接到 GND。 为了避免影响、您可以将其连接到 GND。

    BR

    Patrick