This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4810-Q1:SCP 问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482157/tps4810-q1-scp-issue

器件型号:TPS4810-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

根据感应电阻器的计算   。

我们将跳变电流设置为350A。 根据、SCP 电压为130mV、分流电阻器的值为371.4 μ Ω。

然后使用公式计算  

Riscp 的值约为55千欧。

但在仿真中、我们没有得到输出跳变。

附加了该仿真、供您参考。

Riscp 引脚处得到110mV。

请帮助我们了解我们将进行正确的设计或需要进行的任何修改。

谢谢  

Ajay Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    就输出波形而言、我看不到仿真结果。 您能否附上它们以供查看?

    您的数学运算适合于计算、尽管从工程器件到最终器件、"19mV"偏移从10mV 发生了变化。 我想知道 PSPICE 模型是否从未更新过。

    如果我们使用旧公式、这将等于60K 的 RISCP。 您能尝试使用60K 吗、看看它是否起作用?

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用60k、并根据5us363pF 添加了 CTMR、但我使用了标准值330pF。  

    随附的波形和原理图供您参考。

    输出仍在切换。 请检查。

    绿色- INP1、蓝色- G1PD 和 G1PU红色-负载电流