请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25854-Q1 工具与软件:
您好、TI 团队:
我们目前正在开发一种 65W GaN 快速充电器 特色 两个 USB Type-C 端口 和 一个 USB Type-A 端口 . 其中包括 两个 InnoSwitch INN3368C 芯片 都在输入侧并行运行、具有独立的输出。 。 电力输送(PD)和协议协商 通过进行管理 I2C 通信 InnoSwitch 芯片之间进行互 PD 连。
我们正在探索 TI 的 USB PD 控制器解决方案 可:
- 支持多种协议 跨端口:
- USB Type-C 端口(2x): PD3.0、QC3.0、Apple FC、Samsung FC、Huawei FCP
- USB Type-A 端口(1x): QC3.0、Apple FC、Samsung FC、Huawei FCP
- 启用基于 I2C 的电压调整 连接 InnoSwitch INN3368C
- 可处理多端口电源管理 器件
您可以建议是否合适 USB PD 控制器 可与 InnoSwitch 芯片有效地连接 I2C. ? 非常感谢任何有关实施的参考设计或指导。
提前感谢!e2e.ti.com/.../65W-GaN-Charger_5F00_new_5F00_support_5F00_mail_2D00_2.pdf