This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:热短路所允许的最大 di/dt

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481852/tps1663-maximum-allowed-di-dt-for-hot-short

器件型号:TPS1663

工具与软件:

 TPS1663是否存在允许的最大 di/dt 来防止热短路期间损坏器件?

我们的电路板在 TPS1663输入附近具有大量聚合物电容器、并且输出端可能存在非常低的电感/电阻短路。 如果需要、我们可以在输出中添加一个电感器、但数据表未明确说明这是必要的、还是我们应尝试将 di/dt 限制为多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liam、

    如果您计划添加电感器、请确保在输出端添加肖特基二极管、以保护器件免受负绝对最大值的影响

    我们未提及电子保险丝的最大 di/dt。 可以通过在输出端使用适当的电容器来降低 di/dt。

    我们可以建议您在电路板上以短路、硬短路条件测试电源、并放置适当的输入和输出电容。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 di/dt 理论上可以是无限的(或尽可能高)、还是您说这不是您可以提供的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liam、

    我想说它没有定义。 我们要求客户在其系统上进行验证、因为它可能特定于电路板。

    如前所述、短路压摆率可由输出电容控制。