This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:65988无法为外部无电电池充电

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481276/tps65988-65988-can-t-charge-an-external-dead-battery

器件型号:TPS65988

工具与软件:

我们的设计要求在端口2上使用 USC c 充电器、在端口1上使用 iPad。 插入部分充电的 iPad、工作正常。 它可产生插入式事件 并可进行充电。 但是、如果 iPad 的电池电量耗尽、它不会生成插入式电源、看起来是不可见的。 应如何配置65988以支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您是否有故障案例的 PD 日志?

    您能否共享.pjt 文件?

    我假设在此期间由 VIN3V3以3V 电压内部供电?

    是否仅为端口供电方? 在插入事件之前、PPCable 和 PPHV 上的电压是多少?

    如果您在此事件期间监控 CC 线路、您会看到什么? (插入之前、插入期间和插入之后)

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过在器件通过将充电器插入端口2进行启动后更改为端口1上的源状态机(并启动 SwapToUFP)来修复此问题。