请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62933F Thread 中讨论的其他器件:TPS560430
工具与软件:
客户正在 针对 Vin=20V、Vout=-3V/0.3A 设计反相降压/升压转换器。
您能帮忙检查一下他们的原理图吗? 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aki
EN 最大电压为6V、客户可以使 EN 保持开路;
请根据 本出版物中的3.2.2输出电容器选择选择 Cout:https://www.ti.com/lit/an/slvafh1a/slvafh1a.pdf?ts = 1741239181678&ref_url = https://253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS62933F
谢谢、此致。