This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:使用硬件引脚使能手电筒、无需访问使能寄存器

Guru**** 2573765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483299/lm3644-torch-enable-with-hardware-pin-without-accessing-the-enable-register

器件型号:LM3644

工具与软件:

大家好!

我们使用 LM3644闪光灯 LED 驱动器和连接在同一 CCI 总线上的摄像头。

在非摄像头应用中、我们必须启用手电筒。 由于摄像头未连接、CCI 总线关闭、因此我们无法访问驱动器 LM3644。 我们是否可以使用硬件手电筒使能引脚启用火炬。

我们看到、要使用硬件手电筒使能引脚、我们必须按如下所示设置使能寄存器。

请说明一点、我们可以只启用 Torch PIN、而不需要设置启用寄存器 位4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查和更新你以后....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、首先必须通过位4启用此引脚功能、然后您可以通过将此引脚拉高或拉低来使用手电筒模式作为硬件控制。