Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
我想问一下如何打开 BQ76942电路中的 CHG FET 和 DCHG FET、我不知道同时打开和关闭两个 FET 的确切条件、我刚刚将电池插入 BQ76942电路、没有充电或放电。 我还检查了一些状态、例如值为4的 SafetyStatusA 和值为3的 SafetyStatusB、该状态在 FET Protection 中没有任何相关条件。 除此之外、DSG、CHG、PCHG、PDSG 等状态为零
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想问一下如何打开 BQ76942电路中的 CHG FET 和 DCHG FET、我不知道同时打开和关闭两个 FET 的确切条件、我刚刚将电池插入 BQ76942电路、没有充电或放电。 我还检查了一些状态、例如值为4的 SafetyStatusA 和值为3的 SafetyStatusB、该状态在 FET Protection 中没有任何相关条件。 除此之外、DSG、CHG、PCHG、PDSG 等状态为零
您好、Hai、
Unknown 说:]检查了一些状态、例如 SafetyStatusA (其值为4)和 SafetyStatusB (其值为3)
为了澄清、您是否认为寄存器 Safety Status A 返回0x4、Safety Status B 返回0x3?
如果是、将指示已触发的安全故障、这些安全故障可以使 FET 在中启用时自动关闭 Settings:Protection:Enabled Protections A 和 Settings:Protection:Enabled Protections B.
您能解释一下更多 FET 导通或关断机制及其自主机制吗?
如所示 第5.2.2节"高侧 NFET 驱动器" 在技术参考手册(TRM)中、有几种方法可以控制 FET: 
FET 可以自主开启/关闭、也可以通过主机开启/关闭。 如需更多信息、请参阅 第5.2节初级保护 技术参考手册。
您是否偶然使用了 BQ76942 EVM 或者这是定制电路板? 如果这是定制电路板、您能分享您的原理图吗?
此致、
Alexis
您好 Alexis_H、

是的、当然可以
我是说 BREG 中的 BJT、我删除了它、任何东西都可以在不控制 FET 的情况下正常运行。 我有更多的问题、如果我移除 TS1、TS2、TS3中的热敏电阻、是否会出现无法平衡电池的情况。 我已阅读 *使用 BQ769x2电池监视器进行电池平衡(修订版 A)、如果违反热条件、则无法激活电池平衡。 那么、如果我移除所有这些电阻器、则意味着我无法平衡电池?
此致、
Hai Phan
您好、Hai、
感谢您分享 BREG 的图像。 上一篇文章BQ76942 REGIN 和 BREG 晶体管有助于更多地说明如何使用 BREG 和 REGIN 引脚。 如果您不打算使用 LDO REG1或 REG2、那么我可以禁用它。 即使未使用 BREG 和 REGIN、短路条件下的 BREG 也可以高达3.33mA、如所示 第7.11节"REG0前置稳压器" 应用和实现部分。 如果要禁用前置稳压器、则需要在设置中执行此操作。 更多详细信息、请参阅 第6.3.1节前置稳压器控制 曲线。
该器件包括内部芯片温度检查、可以在芯片温度超过可编程阈值时禁用平衡。 移除外部热敏电阻的电阻不应影响内部芯片温度检查、但是 、如果它们没有上拉电阻、并且不使用器件的内部上拉电阻、则可能会破坏热敏电阻的测量。
我还看到您提到将 TS2用作热敏电阻。 这‘s着如果启动关断序列、器件将无法完全进入 SHUTDOWN 模式和进入"软关断"模式。
此致、
Alexis
尊敬的 Alexis_H:
感谢您的评论,我仍然有一个问题,我可以使用 FET_ENABLE ()来打开 FET ,但是,只要它打开,它就会立即关闭,我可以看到它通过读取命令通过 CHG 和 DSG 状态进行切换。 除此之外、在我不使用此命令之后、我还有另一个问题:如果充电器的电压超过充电器的电压、我希望 FET 将立即开启、然而、我通过测量器件看到它们之间的差异在 FET 开启之前会很大。 在本例中、CHG FET 的 Vgs 约为2.6V、它无法完全导通。 因此、我想问您如何解决该问题。 我还将在下面的评论中分享我的原理图。
此致、
Khanh


您好、Hai、
您能否分享一下 DSG、CHG、PCHG 和 PDSG 的连接方式? 您是否将 DDSG 和 DCHG 用作 DDSG/DCHG 功能?
您能解释一下这句话是什么意思吗?
您是否有配置文件或.gg 文件(来自 bqStudio)、可以共享所做的所有配置更改?
此致、
Alexis
尊敬的 Alexis_H:
我已经解决了我的问题、我通过 CommandSubcommands (ALL_FET_ON)手动开启 FET、实际上、在过去、我仍然使用了这一点、但可能会发生故障导致 BQ76942关断 FET。 还有一个原因是我的 CommandSubcommands (ALL_FET_ON)包含另一个 CommandSubcommands ( FET_ENABLE)、我在 EVM 中测试了、我发现如果我在特定的时间使用了 CommandSubcommands (FET_ENABLE)、我会再次使用它、它会关闭 FET_ENABLE、所以我的解决方案是我在 BQ769x2_Init ()中仅使用了一个 CommandSubcommands (FET_enable)。 当我需要打开 FET 时、我只使用了 CommandSubcommands (ALL_FET_ON)。
谢谢!
此致、
Khanh。