This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:[ZF]负载突降

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS551892-Q1, TPS552892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483409/tps551892-q1-zf-load-dump

器件型号:TPS551892-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS552892-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

TPS551892-Q1的最大输入电压为27V。 负载突降(35V)情况下的12V 输出电压性能是多少? 谢谢!

此致、

Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    这取决于器件需要运行还是可以在负载突降条件下关断、如果客户系统的最大工作输入电压低于27V、则 TPS551892-Q1适合此应用。

    否则、工作输入电压在36V 之前的 TPS552892-Q1更合适。

    对于任何价格请求、请联系我们的 MKT 团队。

    BRS、

    布莱斯