This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:如果 TI 使用 P2P 解决方案、请参阅随附的 APX823-31W5G-7规范。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3823-Q1, TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483224/tps3823-please-refer-to-attached-spec-of-apx823-31w5g-7-if-ti-with-p2p-solution

器件型号:TPS3823

工具与软件:

请参阅随附的二极管规格、  

请向我发送 TI P2P 规范、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elyse、感谢您的问题!

    我想让您知道 Thread 没有附加规格、但我能够在线找到数据表。  

    TPS3823-33DBVR 看起来像与 APX823-31W5G-7 P2P。 我唯一需要说明的是阈值略有不同。 APX823-31具有3.08V 阈值、TPS3823-Q1具有2.93V 阈值。

    我建议查看 APX823数据表以了解其输出拓扑。 突出显示这些信息还不够清楚。 TPS3823具有 CMOS 输出。  

    希望这对您有所帮助!

    Sila.