This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:6V 输出版本 Spice 模型不起作用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483134/tps709-6-v-output-version-spice-model-does-not-work

器件型号:TPS709
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

我将尝试对  TPS70960的未加密 Spice 文件进行仿真、但尽管我们严格遵循了应用手册、但它不会输出6V。

我还尝试了在 PSpice for TI 上对其进行仿真、遇到同样的情况:即使在加载输出时、在24V 输入下、输出仍停留在2mV。

能否为 TPS70960获取未加密 Spice 文件的固定版本?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我从产品页面上使用未加密 TPS70960模型的当前版本进行了测试、似乎无法在 PSPICE 17.4 (PSPICE for TI)或 TINA-TI 中重现此问题。 瞬态和偏置点仿真在150mA (40Ω)电阻负载下均达到预期的6V 输出。

    我遇到的一个问题与 NC 引脚有关。  将 NC 到 GND 短路连接到模型中的内部电压源并导致仿真错误。 使 NC 悬空或在 NC 和 GND 之间添加一个串联电阻即可解决该问题。  

    您能否分享您尝试仿真的电路以及您要执行的仿真类型(瞬态、偏置点、直流扫描、交流扫描)?

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    这是我尝试仿真的电路。

    您能否还分享让其正常工作的电路和仿真设置?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    看起来、尽管 TPS709使能引脚可以保持悬空以启用器件、但该型号不考虑此行为。 如果您在上述测试中将 EN 连接到 VIN、该模型的行为应 符合预期。  

    此致、

    Alex Davis