This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:25°C 时的 RS0C 压降

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483398/bq27542evm-rs0c-drop-at-25-celsius-degree

器件型号:BQ27542EVM

工具与软件:

您好!

对于我们的 MP 项目、即使在25摄氏度下、BQ27542G1也会出现 RSOC 下降。 故障率为10%、最坏的下降是从0%到40%。 日志文件和 GG 文件已附加。

化学 ID:0X3260;

e2e.ti.com/.../CHIM3260.gg.csve2e.ti.com/.../7888.testlog.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingjun:

    感谢您发送数据。 请允许我花点时间复查数据。

    此致、

    Adrian