This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:使用20V USB PD 输入电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483569/bq25638-using-20v-usb-pd-input-voltage

器件型号:BQ25638

您好!

我正在尝试采购符合以下规格的锂离子充电器 IC:

  • 最低1节电池(4.2V)
  • 20V 输入
  • >4A 充电电流
  • I2C.

理想情况下、它需要电源路径管理而无需外部 IC、但这并非必需的。 还能够通过 I2C 读取电池电压将非常有用。

我发现了 BQ25638、它几乎可以满足我的需求、但提到最大输入为18V。 考虑到我想使用 USB PD 提供100W 功率、它必须支持20V 输入。

我注意到它的绝对最大值为26V、 数据表的第7.3.3.3节提到可以 通过将 VINDPM_BAT_TRACK 寄存器位设置为0来禁用输入电压限制阈值。 这是否允许20V 的电压输入?

我还注意到、在第7.3.10.2.1节中、它提到了 VVBUS_OVP 的电压上升(18.2-18.8)将停止转换器、这让我认为这个 IC 是一个输掉的原因。

是否有 支持 BQ25638所有特性但支持20V 输入的类似 IC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    是的、您回答正确、BQ25638的最大输入电压限制为18V。 一旦输入超过18.5V、输入过压保护就会生效并关闭转换器。

    您是否了解过此系列的器件: https://www.ti.com/product/BQ25792

    这些器件支持多节电池并具有更宽的输入电压裕度。

    谢谢