This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:1W 无线电导致电流读数

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482464/bq40z80-1w-radio-causing-current-readings

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

我们看到了一些问题、如果我们的2.4GHz 1W 无线电天线离电池太近、BQ40Z80将开始认为有电流通过。 这会导致以下问题、即电池会错误地检测到流经电池包的电流并触发 CFETF 或 DFETF 保护。 我们在电路板设计和 EVM 上发现了此问题。 对于如何缓解这种情况、是否有任何建议?  


我们已在天线最远6英寸的情况下检测到读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [quote userid="597401" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482464/bq40z80-1w-radio-causing-current-readings 是否有关于如何缓解此问题的任何建议?  [报价]

    此时可以观察到多大的电流? 小到足以提高 CFETF 和 DFETF OFF 阈值吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、不能、我们得到的读数可能超过1A。 如果将天线放置在足够近的位置、有时可高达30A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    如果电流如此大、则需要通过布局来减小这种影响、无论是通过更改器件的位置还是实施射频屏蔽来减小这种影响。

    此致、

    Anthony