This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:我们可以从 OUTH 和 OUTL 引脚汲取的最大持续电流是什么

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482719/ucc27531-what-is-maximum-continuous-current-we-can-draw-from-the-outh-and-outl-pins

器件型号:UCC27531

工具与软件:

我们可以从 UCC27531的 OUTL 引脚的 OUTH 引脚和持续灌电流额定值汲取的最大持续电流是多少、我想用此电流来驱动在导通期间从28V 持续消耗50mA 电流的负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Makkena、

    感谢您就您有关 UCC27531的问题联系 TI。

    从驱动器的输出端持续汲取电流是可以接受的、但需要考虑一些因素。

    最重要的是散热考虑因素、因为持续电流可能会增加热量。 请参阅数据表中的第10.2.1.2.7节"功率耗散"、了解如何执行此计算。 由于您在直流条件下工作、其中一些需要针对这种条件进行调整、因为典型应用是在高频下驱动 MOSFET 的栅极。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、您好、感谢您的快速回复、我无法在数据表中找到第10.2.1.2.7节、其中只有第10节。如果您在引用一个特定版本、请与您分享、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第10.2.1.2.7节可在数据表的第26页和27页找到。

    谢谢!

    Walter