主题中讨论的其他器件: UCC27714
工具与软件:
您好!
我想为锂离子电池组开发一种12S 的充电器、即最高50.4V 我需要使用高达20A 的输入电压和48V 的输入电压为其充电。
为此、我使用 BQ25756设计了定制 PCB。 对设计进行的测试显示、电感器(W ü Würth Elektronik 74435580680680)和 MOSFET (Vishay SIR880BDP-T1-RE3)发热相当多。 仅用3A 充电就能使 MOSFET 达到约55 -60°C。 使用6A 充电会导致直接在绕组上测量的电感器中出现极高的温度(大约为170°C)、然后上升。 110°C 附近的 MOSFET 上的温度也很高。 这些测试甚至包括一些小型散热器和一个用于冷却组件的风扇。 由于电感器的 DCR 应为2.1m Ω、因此我不需要这样的热性能。
附加后、您可以找到我的示波器的图片。 X 轴间距为1us/div。 它显示了充电电流为3A 时电感器两端的电压。 输入为48V、V_BATT 为46.5V。
是否会有人告诉我这种行为是预期行为? 如果可以、可以采取哪些措施来显著提高性能、以便我能够以20A 充电?
谢谢!
最大值
这是 LODRV1。
这是 HIDRV1。
这是 LODRV2。
BTST1 2A 450kHz
BTST2 2A 450kHz
BTST1 7A 300kHz
BTST2 7A 300kHz
LODRV1 5A 300kHz、DRV_SUP 上具有内部5V
LODRV2 5A 300kHz、DRV_SUP 上具有内部5V
电流为5A 时的内部5V DRV_SUP
LODRV1 5A 300kHz、DRV_SUP 上具有外部7V
5A 时的外部7V DRV_SUP (KORAD KWR103 PSU)
LODRV1 7A 300kHz、DRV_SUP 上具有外部7V
7A 时的外部7V DRV_SUP (KORAD KWR103 PSU)