This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:PTC 查询

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482665/bq4050-ptc-query

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我已经参考 EVM 设计了 BQ4050 BMS。 在设计 PCB 时、我将 PTC 放置在 FET 附近。 但是、配置 BMS 后、FET 温度显示为负值。

我对此有以下疑问:

1. PTC 管脚的意义是什么,它读出的温度是多少? 如何工作?
2.我能在 BQStudio 应用程序中看到 PTC 读取的值吗?
3.是否需要配置任何设置才能在 BQStudio 中获得 PTC 温度值?
4. PTC 是任何硬件保护系统的一部分吗?


此致、
Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    您的机票已分配、并将及时得到答复。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    1. PTC 管脚的意义在于它读取来自 PTC 元件的温度。 它的工作方式是、PTC 元件是一个可变电阻器、随着温度升高和电压通过、它会增加电阻、并且 PTC 引脚会检测元件的电压差。

    2.) PTC 主要功能是执行永久失效模式命令、并放置在 CHG/DSG FET 附近。 您可以监控 ManufacturerAccess () 0x0053 PFStatus 位23。 该功能应该已默认启用、但如果默认设置不够好、则需要更改该值。

    3.) 在 ManufacturerAccess () 0x0053位23中、您需要启用或禁用 PTC 故障、  


    4.) 下面附加了 PTC 硬件设计、下面附加了 PTC 应用