This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:探究低功耗下的运行特性

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483169/lm5180-q1-inquiry-on-operating-characteristics-at-low-power

器件型号:LM5180-Q1

工具与软件:

你好。 我对 LM5180-Q1产品的低电压特性有疑问。

我设计的是15V 输出单通道电路。 (请参阅数据表9.2.2设计2)

数据表显示了12V 至65V 的应用曲线、但没有低电压图形。 

我需要大约5V 和9V 的特征曲线。