This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:恒定电流模式

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25117, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483761/lm25117-constant-current-mode

器件型号:LM25117
主题中讨论的其他器件: LM5190

工具与软件:

有用于 LM25117恒流配置的计算器或仿真器吗? 我正在尝试设置稳定的6.5A CC 输出。 我使用24V、200W 的电源来提供输入电压。 我可以在输出端成功实现6.5A、但当输出电压接近19V 时、电流开始下降。 我已经验证电源没有降额。 我的开关频率设置为150kHz、因此我的输出占空比应最大为大约94%。 这意味着如果我理解正确、在电流开始下降之前、我的最大输出电压应为22.56V (24Vin * 94%)? 我想知道是否有计算器、以便我可以插入相关值、看看输出电流为什么在达到最大输出占空比之前会下降。

谢谢!  

BK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BK、您好  

    遗憾的是、没有用于 CC 模式的专用工具。 请测量电感器电流并检查当 VOUT 接近19V 时是否触发了峰值电流限制。  

    此外、如果不是太晚、请考虑使用能够利用集成双环路进行 CCCV 调节的 LM5190 (www.ti.com/.../LM5190)。 如果您对 LM5190器件有任何疑问、请创建新帖子。  

    - EL