This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:是 BQ25792、适用于可拆卸18650系列电池

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209, BQ25798, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481637/bq25792-is-bq25792-suitable-for-removable-series-18650-batteries

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ29209BQ25798

工具与软件:

您好!

我们计划为2节18650串联电池设计一个 BMS、这些电池可以从系统中单独拆卸。 因此、 每节电芯都可能以反极性意外插入。 每节电池之后、我们都会添加反极性电路、但我不确定 IC 是否适合?  另外、我们还计划将 BQ25792RQMR 与 BQ29209DRBT 配合使用 。 对于两个电池必须拆卸的情况、您是否有一般建议?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ihsan、

    对于具有可拆卸电池的应用、我建议使用 P2P BQ25798而非 BQ25792。  我不认为反极性电路或 BQ29209电池平衡电路会导致问题、但我尚未对 BQ25798进行测试。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、非常感谢您。 您能对所有 bq 系列电池充电器说同样的事情吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ihsan、

    我不知道有任何参考设计包含任何具有 BQ29209或反极性保护电路的 BQ 充电器。

    此致、

    Jeff