This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:DPWM (ext)范围@30Hz

Guru**** 2527590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480279/tps92692-q1-dpwm-ext-range-30hz

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我是否知道 DPWM (直接 PWM 占空比)可接受范围@30Hz? D/S 具有240Hz 的范围、但客户使用30Hz。 如果受到关闭时间的限制,最低占空比将更高(4%*240/30=32%)。

或者如果还有其他限制、请告诉我。

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuto,

    这个问题已经回答了很多次。 请在发布问题之前搜索 E2E。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449709/tps92692-q1-maximum-pwm-frequency/5562583#5562583

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的评论。

    是的、我已经查看了几个 E2E 帖子。 能否了解限制条件的技术背景? 我看到下面的 E2E 提到最小占空比为10us。 这个数字有什么限制? 我认为它不能以较低的 F_PWM (如30Hz 或100Hz)运行10us 导通时间占空比、因为关断时间过长、COMP 将足够放电并停止开关。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622086/tps92692-q1-pwm-input-frequency-range-and-duty-range

    此致、
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我会在星期一回复、因为我明天要休息。

    此致!
    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即等待更新。

    yk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在努力,我可能会在明天完成它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我不确定10us 占空比限制的来源。 不过、我能够让我们的 EVM 在30Hz、4%占空比下正常运行。 占空比限制似乎仅与特定频率、输入和输出要求以及元件选型相关。

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的评论。

    简而言之、您是说在2.4ms 导通时间(=>31ms 关断时间)外部 PWM 下输入30Hz 是否存在任何问题?

    实际上、它不用于调光和打开/关闭 LED、如您所知。

    此致、
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率为30Hz、导通时间为4%。

    那么、它的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    感谢您的答复。

    [报价 userid="567002" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480279/tps92692-q1-dpwm-ext-range-30hz/5694110 #5694110"]30Hz、4%准时。
    [报价]

    >>好的,谢谢!

    那么它的用途是什么?

    >>正如我们内部讨论的那样。 我们喜欢通过使用外部 P-FET 和 PWM 调光、完全打开/关闭与摄像头帧同步的 LED。

    yk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    这就是 PWM 调光的工作方式、但我们通常在较高频率下进行 PWM 调光。