This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:电压尖峰问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483328/ucc2895-voltage-spike-issue

器件型号:UCC2895

工具与软件:

尊敬的 Mike:

是否可以使用平面变压器降低电压问题?

谢谢  

Keviv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    只需更改变压器铁芯不会降低电压尖峰。

     

    降低漏电感将减少振铃、并且可以通过减小漏电感(Llk)来实现尖峰的振幅。  减少变压器中的匝数或缩短匝数可以实现这一点。

    Vpeak = Vin*Np/Ns + Isec*Llk/dt

     

    大多数变压器中的漏电感大约小于或等于磁化电感的3%。  减小变压器磁化电感将很好地实现这一点。

     

    此致、