请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63615-Q1 工具与软件:
嗨、 团队:
当客户接通电源时、VIN 负压将略高于标准值。 请帮助评估风险评估中是否存在风险。
请参见以下测试结果:
0至-0.3V、5.8s;
0.3V 至-0.38V 2.7s。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、 团队:
当客户接通电源时、VIN 负压将略高于标准值。 请帮助评估风险评估中是否存在风险。
请参见以下测试结果:
0至-0.3V、5.8s;
0.3V 至-0.38V 2.7s。