This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:仿真结果与 D/S 规格不匹配

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482968/ucc28c43-q1-simulation-result-not-match-d-s-spec

器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Valeo 在其 HVLV 反激电路中使用 UCC28C43。

他们执行了仿真、UCC28C43的 IDD 在启动期间达到大约4mA。

我查看了数据表、它在整个温度范围内的最大值为3mA、小于从仿真捕获的4mA。 您能帮助分析一下、这就是原因吗?

谢谢你

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请提供您的仿真电路、以帮助了解如何获取4mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏先生:

    客户不愿意将电路发送给我们、只需告诉我们他们使用下面的模型即可。 你有仿真模型没有看到这种异常吗、我可以把它寄给客户、推回他们的问题。

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该模型本身无法提供电流的来源、也无法获取4mA。 WHA 是用于查找4mA 的仿真电路。 我需要检查该文件。

    请注意、3mA 具有测试条件、因此您需要使用相同的数据表条件进行测试才能获得电流。 您展示的那个模型似乎没有使用相同的数据表测试条件、例如、MOSFET 栅极电荷和 FSW 是不同的、因此您可以得到不同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄东

    4mA 是 MOSFET 导通前的 IDD 电流。

    如您所见、驱动功率 MOSFET 前、控制器电流消耗为4mA。\

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 上是否有任何其他电路从 VDD 汲取电流。 您需要精确满足数据表测试条件、才能查看数据表。

    但是、您希望从该仿真中解决什么应用问题? 如果只想查看数据表、请确保使用数据表测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、在4mA 时间间隔时、所有引脚的 VDD、VREF 等波形是什么、每个引脚现在的电流是多少? RTCT 是否正常工作-您是否将 RTCT 设置为与数据表测试条件相同?