This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:断续电容器未正确放电至0.3V。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480303/tps7h5005-sep-hiccup-capacitor-was-not-discharged-to-0-3v-properly

器件型号:TPS7H5005-SEP

工具与软件:

尊敬的团队:

我已经连接了 HICC 引脚与我们的输出负载电流波形,在中 HICC 引脚没有放电至0.3V 如数据表中所述。 一旦达到0.6V ,它再次拉至1V ,就像它继续在这些阈值之间运行(1V 至0.6V )。 之后未观察到 OUTA。 一旦软启动引脚放电至0V、它也不会升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您能否提供转换器的原理图?
    这可能是噪声问题或与引脚干扰的问题。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Daniel:

    我附上了控制器部分的原理图。

    HICC 电容值:3.3nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Daniel:

    如果是由噪声引起的、 正常开关状态下的 HICC 引脚电压也会出现异常、它只在过载状态下发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    Daniel 今天到场、但下周将提供进一步的反馈意见。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    引脚上是否连接了其他物件、或者箭头是否恰好是网络名称?

    我将考虑增加断续电容的大小、看看这是否会解决问题。
    我们以前曾看到过 SYNC 增加了 HICC 引脚噪声并导致问题的问题。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

                     我们已将断续电容值从3.3nF 增加至8.2nF。 但问题并未解决、相反、从1V 下降到0.6V 需要更长时间、但从未出现0.3V、一旦停止、开关就不会启动。

    通道3:断续 PIN、通道4:Iout

    额外网络为0欧姆电阻器、并连接到我们的连接器以实现并联运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    是在多个器件上还是仅在一个器件上发生这种情况?

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    目前只有一个器件、对于将来的并联运行、它连接到串联电阻为0欧姆的连接器。

    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    为了澄清当我询问一个器件时、我想问另一个转换器是否显示相同的行为。

    如果只有一个转换器显示这种行为、我猜这是对器件造成的损坏。
    如果是倍数、则意味着存在更大的问题。

    谢谢!
    Daniel