This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:CV 模式、但电池电压较低

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483644/bq25792-cv-mode-but-low-battery-voltage

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有如下一种情况。 我们的电池为3节。 典型电压约为10.8V。 当电池电压低于9V 时、我们将关断电池模块、而不是 BQ 关断模式。 目前、没有 VAC 电源插入 BQ25792。 所以整个系统没有电源。

如果我们在 关断电池模块后立即插入 VAC1 (12V)、BQ25792将会产生 VBAT 电压、并且电池将会被唤醒。 我们将看到 BQ 由于电池电量低而在 CC 模式下运行。 但几秒钟后、我们看到 BQ25792状态为 CV 模式、没有向电池充电的电流。 完整的日志显示如下。

e2e.ti.com/.../uart_5F00_0306_5F00_135245_5F00_bug14376_2800_vac1no-charging_2900_.log

但是、如果我们插入 VAC2 (5V)、就不会出现问题。

e2e.ti.com/.../uart_5F00_0306_5F00_133644_2800_vac2-charging_2900_.log

我不会看到 REG 的怪异点。 您可以帮我们检查一下吗?

BTW、0x3b 是否指示电池电压?

此致、

罗伊

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我假设"关断电池模块"意味着主机打开电池组保护器的充电 FET? 如果是这种情况、 当 FET 打开时、 BQ25792认为没有电池。 转换器 BAT/BATP 引脚电压(仅建议的最小电容)先达到终端、然后达到 OVP、导致转换器关断30ms、强制 V (SYS)= V (BAT)。 我希望看到充电终止或 BAT/SYS OVP、但没看到。  如果可能、客户能否针对每种情况提供 VBUS、VBAT、VSYS 和 IBAT 的示波器快照?

    请注意、BQ25798在发生 OVP 时不会关断转换器。

    此致、

    Jeff