This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] E2PROM-01:正在写入 USB-PD-CHG-EVM

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478889/usb-pd-chg-evm-01-writing-to-e2prom

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTIDA-050047

工具与软件:

您好!

我想将数据写入 USB-PD-CHG-EVM 01。

1.如以下主题所述、理解使用 Aardvark 而不是 USB2ANY 进行写入是否正确?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1021134/faq-how-do-i-configure-the-tps25750-and-flash-the-eeprom-with-the-output-binary-for-the-board-usb-pd-chg-evm-01

2. USB2ANY 包含在 TIDA-050047中、但了解不能用于写入 E2PROM 是否正确?

https://www.ti.com/tool/TIDA-050047

3.我打算使用 Aardvark 进行评估、但请告诉我大规模生产时写入 E2PROM 所需的工具。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有更新吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    感谢您的耐心等待、请查看下面的回复:  

    Unknown 说:
    1. 如以下主题中所述、理解使用 Aardvark 而不是 USB2ANY 进行写入是否正确?[/QUOT]

    是的、正确、CHG EVM 不支持 USB2ANY。  

    [报价用户 id="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478889/usb-pd-chg-evm-01-writing-to-e2prom "]

    2. USB2ANY 包含在 TIDA-050047中、但了解不能用于写入 E2PROM 是否正确?

    https://www.ti.com/tool/TIDA-050047

    [报价]

    是的、这是正确的、USB2ANY 没有用于写入 EEPROM 的正确驱动程序/软件。 您需要使用 Aardvark 适配器或其他 I2C 编程器来写入 EEPROM。  

    Unknown 说:
    3. 我计划使用 Aardvark 进行 EVM 评估、但请告诉我大规模生产时对 E2PROM 执行写入操作所需的工具。[/报价]

    我们对大规模生产 EEPROM 编程没有任何建议。 您可以咨询您的 PCB 制造商、了解他们是否提供批量闪存服务。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

    [/quote]