This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124:无法连接至工具

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479986/ucd90124-unable-to-connect-to-tool

器件型号:UCD90124

工具与软件:

我在将 UCD90124ARGC 连接到 TI-Fusion-Digital-Power-Designer 时意外断开了电缆。

之后、当我将其连接到工具时、仍然显示"Not Device"。

引导区域是否已损坏? I

有办法恢复它吗?

请支持我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉迟到了响应。 我建议这样做:

    1.按如下所示启动工具

    2擦除数据闪存

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、颐和

    感谢您的答复。

    我已成功擦除这四个地址、但仍然无法连接到该工具。

    如日志中所示、找到了四个器件、但存在连接错误。

    还有其他可以尝试的东西吗?

    器件是否已损坏?

    谢谢你

    Shigeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shigeo:

    Yihe 今天不在办公室、明天再找您。  

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maha

    我能得到另一位工程师的回复吗?

    如果困难、我将等待 Yihe 的回答。

    此致

    Shigeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    地址127保留用于内部测试。 您可以忽略这些部分

    由于检测到4个 UCD、因此可以走了。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    仍会显示以下对话框:

    器件是否已损坏?

    谢谢你

    Shigeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为检测到该信号。

    您是否在先前操作中擦除了52d 的数据闪存>

    此处使用的是哪个版本的 GUI?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    >您是否在先前的操作中擦除了52d 的数据闪存

    答案  

    是的、 将地址指定为52并选择"Erase"按钮、然后按
    我按下了启动按钮。  我对4个地址执行了该操作。
    日志显示该过程已完成。

    使用的版本为7.10.1

    谢谢你

    Shigeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请使用同一工具:选择项目文件导入文件、而不是擦除

    e2e.ti.com/.../UCD90124A-_4000_-PMBus-Address-126d-Project.xml

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90124A @ PMBus 地址126d Project.xml 被写入四个地址。

    已成功完成。 但是、我无法连接到工具。

    正确连接后、首先会显示以下对话框、但此电路板并非如此。

    我期待您的支持

    谢谢你

    Shigeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否按如下所示为闪存启用了存储配置?

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、这就是设置。

    此致

    Shigeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请使用同一工具、选择要导入的数据闪存文件。  

    如果仍然不起作用、您可以尝试将一些 UCD90124A 置于复位状态、并一次尝试一个器件。  

    e2e.ti.com/.../UCD90124A-2.4.0.0-Address-101-Data-Flash.hex

    此致

    Yihe