This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95420RCB:回复:具有多相控制器 TPS53659RSBR 的 CSD95420RCB 应用信息

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95492QVM, CSD95420RCB, TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483276/csd95420rcb-re-csd95420rcb-application-information-with-multiphase-controller-tps53659rsbr

器件型号:CSD95420RCB
主题中讨论的其他器件:CSD95492QVM、、、 TPS53659

工具与软件:

你(们)好  

CSD95492QVM 提供的示例和 TPS53659RSBR 视频。 但是 CSD95492QVM 只有一个 生命周期为一年 保留、TI 建议使用 CSD95420RCB 以替代产品。

有哪些使用方法 CSD95420RCB 相同  TPS53659RSBR 控制器? 此外、您能否确认两个器件型号的尺寸( CSD95492QVM 和 CSD95420RCB ) 兼容 ? 请尽快回复

此致、

Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    是的、TPS53659可以与 CSD95420配合使用。

    CSD95492和 CSD95420的封装是 不会 不过、它们具有相同的引脚对引脚功能、我们建议在新设计中使用 CSD95420而不是 CSD95492。

    此致、

    Maha