This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:有关如何使用器件的问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482838/tps25221-questions-about-how-to-use-the-device

器件型号:TPS25221

工具与软件:

你(们)好

这里有几个问题。 您能为这些提供帮助吗?

1.根据数据表、 TPS25221似乎具有浪涌电流保护功能。 但是我看不到任何调整金额的方法。 您能说明一下它的计算吗?

2.数据表几幅图中 R_FAULT 的值有所不同。 您能告诉我们如何确定建议的 R_FAULT 吗?

3.为使器件进入自动重试模式、/FAULT 引脚似乎需要连接到 EN 引脚(如图27和28所示)。  要使器件进入自动重试模式、是否需要此连接/FAULT 引脚和 EN 引脚? 是否有任何方法可以在没有连接的情况下获取模式?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahashi San、

    您可以设置 RILIM 以设置 TPS25221的电流限制。  该电流是 IC /输入到 USB 用电器件的输出。  用于计算该值的公式位于数据表第13页的底部。  有第14页上的相应图形。

    /FAULT 是开漏输出。  确切值并不重要。  任何10K-200k 范围内都可以。

    将/FAULT 短接至 EN 是最简单的方法。  如果您使用 MCU 监控/FAULT 和控制 EN、您只需对 MCU 进行编程、以便在出现故障时切换 EN 引脚。  如果您将 EN 固定为高电平并且发生过流事件、我希望器件将根据 RILM 进入恒定电流运行、直到达到热关断。  芯片检测到<145C 后、它将重试、无需干预(请参阅数据表的第9.3.5节)。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    [报价 userid="347256" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482838/tps25221-questions-about-how-to-use-the-device/5694627 #5694627"]您可以设置 RILIM 以设置 TPS25221的电流限值。  该电流是 IC /输入到 USB 用电器件的输出。  用于计算该值的公式位于数据表第13页的底部。  第14页有相应的图表。

    这是否意味着此器件的浪涌电流保护是电流限制功能、与电子保险丝器件不同? 我的意思是、电子保险丝器件具有可调压摆率(dVdt)以控制浪涌电流、但该器件是否具有可调压摆率功能

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahashi San、

    TPS25221限制流出下行 USB 端口的电流。

    我不是电子保险丝专家、但我的理解是、传统 上它用于限制上行 USB 端口的输入电流。

    这是有关不同开关拓扑的应用报告。  它将有助于确定适合您的应用的开关类型。   https://www.ti.com/seclit/eb/slyy168/slyy168.pdf

    此致、
    Eric