This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:当3个并联变压器用于获得三个输出时触发 OCP。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483297/ucc25800-q1-ocp-triggering-when-3-parallel-transformers-used-to-get-three-outputs

器件型号:UCC25800-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC25800

工具与软件:

Steven、您好。  

我尝试模拟这款具有三个并联变压器的 ucc25800以获得三个隔离式输出、正如您在另一主题中所说、我提供的电源为24V、启动缓慢(0-24V、上升时间为15mS)。 但我观察到的是、OCP 仍 在触发、有时在启动时会自触发、有时在 Rator.AM 之后会是1ms 至1ms 后触发。我会为您的基准提供 SW 引脚电流波形  

红色:DIS_FLT_N 引脚电压  

绿色:SW 引脚电流

BLU:输入电压(24V、慢启动)

负载:基于 UCC 21551的驱动器电路每个接近1W