This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798输入和电池同时提供 VSYS?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483139/bq25798-bq25798-input-and-battery-provide-vsys-simultaneously

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

输入:PD
系统输出:DC9V/3A
电池:3S1P

BQ25798是否具有此功能?

VSYS 可通过电池 FET 供电、也可通过降压/升压从输入源供电。 当输入源不可用时、电池 FET 完全导通、因此电池为系统负载供电。

输入源和电池同时为系统供电?

Tks。

Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    有。  如果系统负载超出输入电源可提供的电压、则电池 FET 完全导通(VSYS=VBAT)、电池放电+转换器输出电流进入电池。  请注意、SYS 输出是 MINSYS 或电池电压中的较高者、也就是说、当输入电源可用时、VSYS 从 MINSYS 启动、然后在充电时跟随电池上升至 VREG。  转换器无法为 SYS 提供恒定的9V。

    此致、

    Jeff