This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:故障信号启动时序、何时有效?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478081/tps922055-fault-signal-start-up-timing-when-is-it-valid

主题中讨论的其他器件:TPS922055

工具与软件:

FAULT 引脚的启动时序是多少?

在过去、它是否具有有效状态?

我可以使用故障功能关闭器件电源吗? 但是、我必须在启动期间屏蔽故障多长时间呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    很抱歉、我今天要参加一整天的会议。 我明天会给你答复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    我将负责本案例并为您提供支持。 只是想澄清一下您的问题、您在寻找详细的启动时间是什么? 例如、我不确定您是否正在寻找一个故障行为被触发时的抗尖峰脉冲时间(故障行为发生与 FAULT 引脚被拉至低电平之间的延迟时间)? 也许您可以详细介绍您计划如何在系统中配置故障功能?

    是的、您可以使用故障功能关闭器件电源。 根据我的理解、您想使用 FAULT 引脚将系统中的另一个器件断电(当 TPS922055发生故障行为且 FAULT 引脚拉至低电平时)、我是否正确? 如果您认为必须在启动期间屏蔽故障、那么不确定您是否在 寻找有效故障输出的最小 VIN?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    以下波形是启动期间器件状态正常时故障引脚行为的示例。 此波形使用 EVM 默认原理图进行测试。 (您可以参考 EVM 原理图的用户指南。)

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚:

    感谢您回答 FAULTn 引脚的启动时序问题。

    现在、我的理解是只要器件通电、FAULTn 引脚就有效。

    FAULTn 引脚仅在发生故障时有效(这一点很明显)、但恐怕只有在使用 PWM/EN 引脚启用器件后 FAULTn 才有效、但情况并非如此、或者?

    这意味着、我们可以信任 FAULTn 的状态、即使使能引脚为低电平、输出也处于高电平/无故障状态。

    谢谢!

    BRS

    Magnus