This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:使能引脚控制

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480986/tps543820-enable-pin-control

器件型号:TPS543820

工具与软件:

我们是否可以将3.3V 的外部电源直接连接到 IC TPS543820的使能引脚、使能引脚上默认设置为4.7K 的 PD?
所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jilu John、  

    EN 引脚的绝对最大电压额定值为6V。   

     可以将一个3.3V 电源与4.7k Ω 下拉电阻连接。   

    EN 引脚有一个内部上拉电流源。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    由于数据表中未提及 PU 电流源值、您能否确认电流源不会影响我的3.3V 电源?

    PU (电流源)的工作方式是否规定、如果使能引脚电压不足以满足1.2V 阈值、电流源将激活以启用降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 ENABLE 引脚电压低于启动阈值时、上拉电流典型值为1.5uA。   当 ENABLE 引脚电压大于启动阈值时、系统会增加额外的电流。   当 添加调节 VIN UVLO 电阻网络时、额外的电流可提供启动和停止电压之间的迟滞、请参阅  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps543820.pdf#page=11上的图7-2 以及公式1和2。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很清楚、谢谢 David。

    您能否分享 IH 的价值以及计算租金和 Renb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IH 值为9.9uA (11.6 - 1.5)。   

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David