This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:如何使用 BQ79718EVM 进入睡眠模式?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481982/bq79600evm-how-to-enter-sleep-mode-with-bq79718evm

器件型号:BQ79600EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ79718-Q1

工具与软件:

你好,这是 JJ


从 BQ79718-Q1数据表中、我可以了解睡眠模式步骤。

我尝试单独刷写这2个代码。

但这两个 代码都不会 进入睡眠模式。


WriteReg (1、CONTROL1、0x04、1、FRMWRT_SGL_W); // CMU 睡眠模式信号
WriteReg (0、CONTROL1、0x04、1、FRMWRT_STK_W); // CMU 睡眠模式信号

问题1。 如何设置通信参数? (SGL_W 或 STK_W??)

问题2: 为什么无法使用 BQ79718EVM 获得睡眠模式结果?

此致、

JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、

    首先、如何确定器件未进入睡眠模式?  

    其次、在尝试使用单次或堆栈写入之前、您是否确定对器件正确地自动寻址? 任一类型都可行、但事先需要自动寻址。 您可以使用逻辑分析仪检查是否已正确自动寻址。  

    发送您获取的任何逻辑分析仪日志可能会有所帮助。

    此致、

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,这是 JJ

    首先、我已经完成了自动寻址过程。

    BQ79600-Q1:无法从 BQ79718EVM 电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛获取 PARTID

    我使用万用表测量电压、工作模式和睡眠模式命令之间没有区别。

    此致、

    JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、

    当器件进入 SLEEP 模式时、不应该改变任何电压:

    它是进入睡眠模式时应下降的电流。  

    同样、如果您可以获取正在发送和接收的命令的逻辑分析仪日志、这将会很有帮助。 如果您无法访问逻辑分析仪、只需告诉我所有命令和响应即可。

    此致、

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Benjamin

    我想澄清一点

    什么是 逻辑分析仪? 它是 TI 的产品吗? 还是仅使用示波器 ?

    此致、

    JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、

    逻辑分析仪与示波器类似、不同之处在于它通常随附用于解码通信协议或类似协议的软件。 在本例中、您将 使用逻辑分析仪探测 SPI 线路(MOSI、MISO、nCS 和 CLK)、它可以向您显示器件发送和接收了哪些命令。 通过该信息、我们可以了解您的命令序列是否有任何错误。

    我认为 TI 不销售逻辑分析仪。

    此致、

    Bo