This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP877451Q1EVM:GUI 工具无法控制设置

Guru**** 2384070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464727/lp877451q1evm-gui-tool-cannot-control-the-setting

器件型号:LP877451Q1EVM

工具与软件:

您好!

正如标题所说、我试图更改 Bcuk 通道的 Vout 设置、或拒绝其他通道、但 IC 未执行任何操作。  

即使我更改了任何其他选项设置、它也会恢复到默认设置。

我错过了什么阶跃?

谢谢!

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您是否能够使用 GUI 执行任何读取? 例如、以下 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/snvu769 第4.2节 GUI 安装和使用 GUI、其中提到默认情况下、所有 CONFIG 寄存器均被锁定并受 CRC 保护。 您是否点击了解锁寄存器并清除了它提到的 CRC? 您是否能够读取"Register Map"页面上的所有寄存器?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    此设置是否正确? 如果可以、它仍然无法正常工作。

    寄存器位或 GUI 选项将自动跳回默认设置。

    谢谢!

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够与屏幕截图或简短录制分享您尝试逐步执行写入/更新的确切方式? 这将帮助我们看到正在发生的事情。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LP87745_2D00_GUI-setting-issue.pdf

    感谢您的帮助~

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    在更改 Vout 默认设置之前、首先确保寄存器已解锁并确保看门狗已禁用。 看门狗可能会超出长窗口期、如果 WD 未得到应答、器件会重复复位。  

    要遵循的常规上电说明。

    1.为器件加电并确保 GUI 成功连接。  

    2.尝试在"Watchdog and Other "选项卡中从 GUI 中禁用看门狗。 取消选中 WD RESET ENABLE (WD 复位启用)和 ENABLE (启用)、并选中 Hold On (保持开启)和 Return to longwindow (返回长窗口)选项。 下面是正常启用的 WD 条件的屏幕截图。  

    3.尝试清除所有中断。  

    4.现在尝试改变 Vout 电压。 请记住、如果您对寄存器从0x15到0x44进行任何更改、那么在进行任何更改之前、也需要屏蔽 CRC 配置。  

    如果您仍无法完成此操作、请告知我们。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 ,

    感谢您的帮助、它很有效。

    但是、还会出现另一个问题、当我执行操作步骤并禁用电源通道 Buck1->Buck3->LDO->BOOST 串行器步骤时、GUI 无法控制、并且在我点击任何按钮时都不会执行任何操作、包括"解锁寄存器"。 和升压通道仍然无法禁用。

    最终、示波器上的通道波形仍保持 Buck2和升压开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    这是因为要通过升压禁用来自 VIO_LDO 的 VIO 电源。  

     如果您计划禁用升压或 VIO_LDO、则需要在外部提供 VIO 电源。 SPI 通信块由 VIO 电压供电。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    感谢您的支持!

    如何选择"Enable Spread Spectrum"(启用扩展频谱)项、它存在无法成功命令的相同问题。 它对什么功能具有门控?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    如果首先屏蔽 CONFIG CRC 寄存器、则启用展频不会导致问题。 如果未屏蔽它们、那么在尝试启用 SS 后、您将立即获得电源轨有序关断。  

    在 GUI 的"中断"部分中、按照下面的步骤屏蔽寄存器 CRC。  

    寄存器

    1.先屏蔽"CONFIG_CRC_MASK"并读取寄存器

    2.然后屏蔽"TRIM_TEST_CRC_MASK"和读取寄存器

    然后启用 SS。  如果问题与此不同、则我会告知您由于 CRC 错误而启用 SS 时可能会遇到问题。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    它的工作原理是这样。 但是、我想知道"时钟发生器"和"使用 外部时钟"的函数是什么? 因为我不知道选择哪种 PMIC 运行。  PMIC 的展频 不受 EVM 上其他 IC 的其他时钟源的影响。  

    顺便说一下、我总共只看到4个选项时钟、它现在确实显示17.6MHz 或更高的时钟选项。 原因是什么?

    谢谢!

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    有关其使用原因的说明、请参阅 DS 中的"7.3.1.3同步时钟功能"部分。   

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque、

    我只有 TI 网站的简要 DS。 我无法查看您说的部分。

    您能做一个简单的解释吗?

    此致、

    TED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要具有完整的 DS、这是 NDA 信息、我无法解释。 谢谢!

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    仅在签订了保密协议的情况下提供完整的数据表。  

    此致、

    Katie