This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056在提高功率的同时降低输出电压

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483547/ucc28056-ucc28056-output-voltage-reduce-while-increasing-power

器件型号:UCC28056

工具与软件:

初始加载4W 输出、并获得398V 输出电压。 在将功率从4W 更改为8W 后、输出电压降至372V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muthu、  

    我想帮助您调试问题、但为了做到这一点、我需要的信息要比您迄今为止提供的信息要多得多。  

    您能否发布 PFC 电路的原理图(最好以 pdf 格式)。  
    此外、如果您已经完成了设计目标、请布置您的设计目标、最好使用 UCC28056 Excel 计算器工具;如果您尚未使用、请点击此处提供的链接:  
    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-jJuGvp2EMI/01.00.00.0B/sluc641b.zip

    如果您有这种输出行为的任何波形、这些波形也会很有帮助。  
    请务必识别每个迹线以及捕获迹线的测试条件。  

    此致、
    Ulrich