This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469306/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

我正在尝试设计一个单节电池充电器电路、其快速充电电流为10A、预充电和终止电流为2A、充电电压为4.2V。 我不打算监测电池温度、因为我不希望  充电期间温度升至正常水平以上、所以我不打算监测热敏电阻。 我的问题是、如何连接 TS 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    我建议参考这篇 E2E 文章、其中包含一个类似的问题:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358016/bq24610-how-to-disable-temperature-check/5179937?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24610%252525252520TS#5179937

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的留言。 这真的很有帮助。

    不过、我还有一个问题。 由于我计划实现10A 的快速充电电流、是否建议使用能够为电路提供10A 以上电流(可能在10至15A 范围内)的电源?

    此致、

    TEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tee:

     

    这将取决于您的系统负载和适配器电压。 我通常推荐一款能够支持比最大电池/系统负载高几瓦的适配器。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    此设计仅用于以4.2V 和10A 的快速充电电流为单节电池充电。 我想使用能够在设计中提供24V 电压的适配器、不知道是否可以使用可提供高达10A 或更高电流的适配器。 您的意思是即使我的快速充电电流为10A、适配器电流也无关紧要?

    此致、

    TEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    并且想知道我是否可以使用可提供高达10A 或更高电流的适配器。 您的意思是即使我的快速充电电流为10A、适配器电流也无关紧要?

    是的、只要它能够支持电池的最大功耗、这是正确的。 如果您使用24V 适配器、我推荐使用可支持2A 或更高电流的适配器。 因此、10A 适配器就可以了。

    4.2A*10=42W

    24*1.75=42W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    [报价 userid="554529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469306/bq24610-bq24610/5647177 #5647177"]

    是的、只要它能够支持电池的最大功耗、这是正确的。 如果您使用24V 适配器、我推荐使用可支持2A 或更高电流的适配器。 因此、10A 适配器就可以了。

    4.2A*10=42W

    24*1.75=42W

    [报价]

    我有一个能够从电池提供最大功率的适配器(电池将消耗42W、适配器额定功率为350W)、但适配器的电流输出为15A。 根据您之前的消息、这应该无关紧要、因为我们仅关注适配器额定功率、而且适配器电流大于2A (即使是15A、这应该没问题?

    我问这个问题是因为我从您的网站获得了一个电子表格、其中规定如果适配器电流为10A、则仅将 ACSET 引脚设置为2V、并将该引脚设置为更高的值(我从数据表中知道、如果适配器电流大于10A、则 ACSET 引脚电压应介于0 - 2V 之间)。 例如、对于15A 的 Iadp、根据如下所示的数据表中的公式、电子表格中的公式将 ACSET 值设置为3V (与电阻分压器值无关)。

    请参阅下面的电子表格屏幕截图

    此电子表格令人困惑、因为我知道 ACSET 引脚电压是由电阻分压器设置的。

    期待收到您的回复。

    谢谢!

    TEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    我得到的适配器能够提供电池的最大功率消耗(电池消耗42W、适配器额定功率350W)、但适配器的电流输出为15A。 根据您之前的消息、这应该无关紧要、因为我们仅关注适配器额定功率、而且适配器电流大于2A (即使是15A、这应该没问题?[/QUOT]

    是的。

    你是否有链接电子表格、我非常确定这是参考的工具。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的答复。 我没有链接、但我知道我从您的网站下载了它。 我很乐意与您共享该电子表格、是否有办法将其附加到此处?  

    此致、

    TEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    它应该与您附加以上图片的方式相同。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1200.bqstroller-calculation-tools_5F00_V1.5.xls

    Christian、您好!

    电子表格已随附。

    此致、

    TEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    好的、 我现在明白了。 IADP 不是适配器可提供的最大电流。 IADP 是最大输入电流限制。 它是您希望器件从适配器中拉取的最大电流。

    例如:如果发生短路或某种故障、您可以设置 IADP 以防止设备从适配器拉出过多电流。如果不设置此限制、它可能会拉动适配器可提供的完整15A 电流并损坏设备。

    正如您之前提到的、您的 电池在拉取42W。 您需要将器件设置为能够支持大于42W 的功率。 输入电压为24V。

    24V*1.75A=42W。

    因此、我建议将其设置为支持2.5-3A 的输入电流。

    因此在上面的计算中、您应该将 IADP 设置为2.5-3A

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我计划使用10A 的快速充电电流和4.2V 的充电电压为单节锂离子电池充电。 我的电压输入将是24V。 我不打算利用系统特性、因为我的设计仅针对为电池充电。 我觉得 IADP 应该设置为10A、因为这也是我的充电电流、并且充电器 IC 可以支持的最大值。 换句话说、在这种情况下、我的 IADP 应该等于我的 ICHARGE。 消息中建议的 IADP 计算值为2.5-3A、IADP 能否低于 ICHARGE?

    此致、

    TEE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tee:

    消息中建议的 IADP 计算值为2.5-3A、IADP 能否低于 ICHARGE?

    是的、由于这是一款降压充电器、IADP 将始终低于 ICHARGE。 请参阅下面的计算。 降压充电器将在降低电压的同时增加电流、以保持输入功率与输出功率相同。 但是、由于该器件的效率不是100%、将会有一些功率损耗、因此您需要增加输入功率以支持功率输出和功率损耗。 这就是我建议将 IADP 电流从1.75A 增加到2.5A 的原因

    4.2V*10A (ICHARGE)=42W

    24V*1.75A (IADP)=42W

    24V*2.5A (建议 IADP)=60W

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的详细解释。 这是很清楚的。

    此致、

    TEE