This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:需要紧急器件建议

Guru**** 2385510 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506, LM5166, TPSM365R6
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483469/tpsm365r6-urgent-device-suggestion-required

器件型号:TPSM365R6
Thread 中讨论的其他器件:LMR36506LM5166

工具与软件:

需要针对以下要求快速提供建议。

带有集成电感器的直流/直流转换器 、带的规格  
    1.5V 输出电压
    300mA -500mA 输出电流
     400kHz 至2MHz 开关频率  
    4.10V 至65V 输入电压范围。
在最坏的情况下、输入到电压可视为最大值 为45V 至55V。

与 LM5166DRCR 等效的任何工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则可以考虑使用 LMR36506。 它具有5V 固定和可调输出型号、也符合其他标准。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 是的、 我们已向客户推荐这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起,有一个误解。 我漏掉了集成电感器器件。 LMR36506没有集成电感器。

    但是您要求的部件 LM5166同样没有集成的电感器。 具体要求是什么?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan、

    我应该澄清一下...我的道歉。 因此具有不同规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 TPSM365R6是一款带有集成电感器的电源模块、可满足上述标准。