This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69660:TI 背光电源 IC 建议申请

Guru**** 2648585 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8869-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483457/tlc69660-request-for-ti-backlight-power-ic-recommendation

器件型号:TLC69660
Thread 中讨论的其他器件:LP8869-Q1

工具与软件:

我们之前在我们的项目中使用过 TI 电源 IC。 但是、我们当前的产品需要 更高的输出电流(高于160mA) 更低的功耗 . 以下是我们的具体要求、您能帮助推荐一款更合适的 TI 背光电源 IC 吗? 如果您需要进一步说明、请告知我们。

关键问题:

主要挑战是 高电压和大功率需求

 24V× 160mA = 3.84W 、它超过了 P (max)限制为3.6W .

要求:

  • 输入电压: 5V
  • 输出电容损耗: 至少为24V、160mA、3.84W
  • 低热阻: 最好类似于 RT8543 ( Rja = 28°C/W、Rja = 7°C/W )

期待您的建议。 提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chili:

    您应寻找的是升压 LED 驱动器、而不是局部调光线性 LED 驱动器。 是否需要电流阱? 您可以先看看 LP8869-Q1、看看3个通道连接在一起是否可以满足您的要求?

    BR、Gracie