This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8869-Q1:启动波形确认和测试参数确认。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483249/lp8869-q1-startup-waveform-confirmation-and-test-parameter-confirmation

器件型号:LP8869-Q1

工具与软件:

嗨团队、

请帮助确认以下有关 LP8869C 测试的问题、谢谢!
1.开始波形定义为65+50ms、但测量后稍微超出了这个值。 我在手册中看不到容差范围。 超出部分是否在合理的容差范围内(容差范围是多少?) 或者是否有其他定义?

2.2:输出当前定义为120mA、当 PWM 调光 F = 15k 占空比50%时、上升沿将出现过冲、超出120mA 的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    1.您还可以在同一个图中选择 VIN 吗? 我认为这应该可以。 我可以再检查一点。

    对于电流吸收器、Iout 上的过冲是正常现象。 如果散热不是问题、那就没关系。

    BR、Gracie