This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170EVM-316:具有 USB-TO-GPIO 的控制软件不起作用

Guru**** 2815145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, USB-TO-GPIO2, TPS61170EVM-316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472540/tps61170evm-316-control-software-with-usb-to-gpio-do-not-work

器件型号:TPS61170EVM-316
主题中讨论的其他器件:TPS61170USB-TO-GPIO2

工具与软件:

嗨、大家好!

我在这个环境下测试 TPS61170;

- TPS61170-316

- USB 接口适配器(2022年)固件: 2.1.0.0

- TPS6116x 控制器软件 V2.0.0.0

-操作系统: W10PRO

EVM 在没有控制板的情况下正常工作、但当我连接控制软件时、出现了此问题:

我跟着这个线程,没有成功。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/487309/tps61170-evm-issues

可以帮帮我吗?

谢谢你

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefano、您好!

    是否看到 如下所示的任何固件更新弹出窗口? 您是否可以尝试最新的 GUI (从此处 https://www.ti.com/tool/TPS61160EVM-243下载)并插入 USB 电缆以触发 固件更新?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    该软件与从您的链接下载的软件相同、并且不会显示固件更新弹出窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefano、您好!

    您的 PC 的操作系统是什么? 如果是 Win 11、请尽可能尝试 Win 10或更早版本。

    将电缆插入 PC 时、TPS61170EVM 是否也已连接? 请尝试 连接和未连接 TPS61170EVM。

    对不起,我不知道触发固件更新的确切方法,所以我希望你的帮助,然后再尝试。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蕾

    当我写在我的第一篇文章:

    -操作系统:W10PRO

    -操作系统: Windows 10 profeedative.

    该 EVM 正确连接到 USB 接口:使能引脚驱动为固定高电平、使用示波器进行检查、并且单个使能引脚上没有其他转换。

    我已检查所有可能的连接顺序。

    我理解您在这个问题上遇到的麻烦、 我很乐意帮助您进行这些测量。

    您正在检查主板为何不请求更新、但您是否确定固件尚未更新?

    如果我启动 Fusion 更新工具或 Fusion Digital Power Designer、  我会看到:

     固件2.1.0.0是否正确?

    我认为适配器工作正常。

    我怀疑 probelm 与  TPS6116x 控制器软件有关 、该软件可能与此适配器固件版本不兼容。

    我正在等待您的建议

    感谢您的支持

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefano、您好!

    很抱歉我漏掉了您的操作系统信息。

    我刚才尝试了连接。 所有软件和硬件都是新的。 这意味着、刚刚还下载并安装了该软件。 适配器和 EVM 是全新的。 连接最终成功。

    我的 PC 操作系统是 Windows 10 Professional。

    我刚才总结了几分钟前执行的以下6个步骤。 请重试。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    执行的步骤如下:

    -我删除先前安装的 TPS6116x EVM

    -断开 USB 接口适配器

     从您的链接下载 SLVC422—TPS6116x-70EVM 软件安装  

    -安装软件启动 setup.exe。

    -再次插入  USB 接口适配器

    -设备被识别为 USB2GPIO:

    -启动 Rirmare 刷写实用程序,结果是:

    在您的适配器上、交换机版本在更新后加载?

    谢谢你  

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefano、您好!

    在固件更新之前、版本为1.0.9。 更新后为18.3.3。

    以下是更多信息、供您参考:

    以下弹出窗口表示您的适配器未成功连接到您的 PC。  

    如果我没有将适配器连接到我的 PC 并单击下面、我将看到相同的弹出窗口。

    以下是成功的信息。

    这是我使用的适配器。

    我认为根本原因是您的 PC 无法识别 USB 输入。 我刚刚在我同事的 PC 上尝试,在插入 USB 后,没有任何特殊步骤,如安装驱动程序, PC 可以 识别 USB 输入。

    是否可以在另一台 PC 上尝试(如果可用)?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你是我的女人,我不会骗你的,你是我的女人。" 您正在使用一台版本较旧的器件、我的器件将于2022年投产。 是否可以使用重新发送适配器重复测试?

    你看到这个主题了吗?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158777/usb-to-gpio2-need-for-firmwere-to-redownload

    使用此适配器时、我看到许多胎面出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新答案:

    如果您说问题是 USB2GPIO 固件可能在使用 Fusion USB 适配器固件映像的情况下安装正确的固件?

    这是相对 GUI:

    谢谢你  

    BR

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefano、您好!

    在处理连接期间、我不使用或者看到您展示的 GUI。

    抱歉、我手中没有更新的适配器。  我将申请一个新的,然后再尝试。 这款新适配器需要时间。  

    我建议您打开一个具有器件型号的新主题帖  USB-TO-GPIO2 . 因此、该适配器的专家可能会提供更有用的建议。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、  

    跟进此处复制的此主题 (+) USB-TO-GPIO2:TPS61170EVM-316:不能使用 USB-TO-GPIO 的控制软件-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    从 Stefano 的上面屏幕截图可以清楚地看出 Fusion Digital Power Designer 和设备管理器正在检测到 USB-TO-GPIO2。 我还可以看到它具有最新的固件2.1.0.0。 在开发 USB-TO-GPIO2后、Fusion Digital Power Designer 团队会更新软件、使其与新适配器兼容。 当您获得2022年适配器时、请向 Stefano 确认 TPS61170EVM 软件是否与新适配器兼容。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Britton:

    感谢您提供的信息。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefano、您好!

    我尝试申请2022年 适配器、但目前不可用。

    为了及时推进您的项目、我的建议如下:

    1. 您可以申请 TI FAE 申请 TPS61170EVM-316或购买一个、因为 EVM 包装盒中将包含2006年适配器。 这是我没有问题使用的相同适配器。
    2. 您可以通过在 CTRL 引脚上强制施加 PWM 信号来对 TPS61170 Vref 进行编程。
    3. 尽管可能需要付出更多努力、但仍可跳过 TPS61170 GUI、生成特定的图形、然后对 TPS61170进行编程。  

    如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    关于您的建议:

    1年后、我收到另一个 EVM、但包含相同的适配器2022。

    2我使用过 PWM、并且正在工作

    3该模式的生成可以使用适配器与另一个控制软件(例如 Fusion 或类似)来完成? 您能否提供有关此用途的信息?

    谢谢你  

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefano、您好!

    感谢您的反馈。

    关于#3建议、实际上我的意思是通过 MCU IO 生成模式、然后在  CTRL 引脚上强制使用该模式。 尽管这更麻烦、但它应该是可行的。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefano、您好!

    很抱歉出现延迟和"坏"更新:

    我刚收到一个新的应用 TPS61170 EVM、其中包含2022年适配器。 遗憾的是、我这边都无法将适配器连接到 EVM。 我认为这是旧软件与新适配器不兼容的原因。

    所以我的建议仍然与以前一样、例如 、您可以使用 MCU IO 来配置  CTRL 引脚上的特定模式并对 TPS61170进行编程。

    此致

    Lei

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、感谢您的更新。

    此致

    Stefano