This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:用于<500 mA 充电

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482973/bq51050b-use-it-for-500-ma-charging

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

您好!

我在相关主题中提到过、我要配置此芯片、用于提供300mA 充电和50mA 停止电流。

如下图所示、我为电阻器选择了以下值:  

R5 (Rterm)= 4000

R1 = 800

Rfod = 220

-> Ibulk = 307mA 和 Iterm = 51mA

它是否正常?

感谢您的帮助、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    我仔细检查了数字、它们看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我来试试!