工具与软件:
大家好、
我的一个客户正在考虑将 TPS259470L 用于其新产品。
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问题1。
TPS259470L 数据表在绝对最大额定值表上显示、VIN 最小值为最大值(-15V、Vout-21V)。
当它们使用 第45页显示的活动 ORing 配置时、以下 情况是否有问题?
VIN1=27V。 连接到 VIN1的 TPS259470L 处于激活状态(导通)。
VIN2=开路(无连接)。 连接到 VIN2的 TPS259470L 处于非活动状态(关闭)。
我认为这种情况是没有问题的。 我的想法是否正确?
2. VIN1=27V。 连接到 VIN1的 TPS259470L 处于激活状态(导通)。
VIN2=5V 电源线。 连接到 VIN2的 TPS259470L 处于非活动状态(关闭)。
我认为这种情况 是有问题的,因为它超过了绝对最大值"Vout-21V". 我的想法是否正确?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。